This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:LM3530UME-40/NOPB

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522108/lm3550-lm3530ume-40-nopb

器件型号:LM3550

工具/软件:

TI 团队大家好、

    我在 一个设计中使用 LM3530UME-40/NOPB。  

    我不使用 ALS1、ALS2和 INT 引脚。 我可以让它们保持开路、还是在我不使用的情况下需要向它们提供 PU/ PD?

    您对以下原理图有任何意见/更正/建议吗?

此致、

Yashwanth  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yashwanth:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ALS 功能可按如下方式禁用、ALS 引脚可以打开。 INT 引脚也可以断开、因为未使用 ALS、但仍建议设计一个具有 PU 电阻器的占位元件。

    如果该引脚拉至低电平、则需要禁用 PWM 控制。

    其他设计看起来不错