This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661-Q1:UCC25661-Q1输出问题

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521039/ucc25661-q1-ucc25661-q1-output-question

器件型号:UCC2561-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520-Q1、UCC21520、 UCC25660-Q1UCC34141

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户希望 UCC2561-Q1能够支持负电压驱动器功能、您能帮助我了解 UCC2561-Q1如何能够支持该功能吗?

我的想法是尝试添加 ISO 驱动器 UCC21520-Q1 (可以支持20V VIN)来实现这 一点、您能否检查我们是否可以将 HS 和 GND 连接在一起来为 ucc21520输入引脚提供输入信号?

BR、

杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我为什么要 具有负电压驱动能力吗? 在 LLC 中、关断瞬间几乎为 ZVS。 因此、需要使用负电压将其关断。

    此外、您不能使用 HS 至 GND。 HS 引脚需要连接到开关节点、以确定自适应死区时间。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    是的、0V 关断 SiC 比需要负电压的 SiC 具有更高的成本。

    您可以帮助找到实现这一目标的方法吗? 或者是否可以将 UCC25660-Q1和 UCC34141组合在一起? 可以添加外部器件来实现这一点。

    BR、

    杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们按如下方式连接偏置、那么再添加一个问题: 自适应死区时间功能是否会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 杭杰:

    客户尝试设计 LLC 的功率级别是多少?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    输出功率:~300W

    输入电压:380~960V

    输出电压:13.3V

    您可以帮助检查所提到的解决方案是否可以正常工作吗?

    请随时通过 Webex 给我打电话。

    BR、

    杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    HS 引脚电压的最大绝对额定值为600V。 因此、不能在960V 输入电压下使用此控制器。

    此致

    Manikanta P