主题中讨论的其他器件: LM70880
工具/软件:
您好:
我刚刚完成了基于 PoE+的 TPS2378 PCB 设计。 我想放置一个48V 至5V 直流/直流转换器、为 raspi 和使用48V 的第二个驱动电路供电。 我认为 PoE 输出的电压电平 始终为48V。 我在电压范围为36-57V 的输出端测量了52V、我起初没有考虑这一点。 是否有办法改变输出电压、因为 PCB 上的空间很小、我真的无法再放置另一个直流/直流转换器/降压转换器等。 我的第一种直觉是将大容量电容器的电容更改为范围的下侧、现在为47uF
。