This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:充电损耗补偿

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522256/bq40z50-r2-charging-loss-compensation

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

您好、

我对充电损耗补偿有疑问:CCC 电压阈值和 CCC 电流阈值。

我的规格、
充电电压:8.4V
最大充电电流:6a
预期压降:1000mV (适用于电池组电压和电芯电压之间的 IR 压降)

您建议如何设置 CCC Voltage Threshold 和 CCC Current Threshold?

谢谢你。

木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    默认 CCC 电流阈值为3520 mA、默认 CCC 电压阈值为4200mV。  我建议使用这些值、因为 IR 压降较高并且设置过低的限值会导致麻烦。

    谢谢、

    Adam