This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:如何专门配置 TPS1685x 的欠压保护功能?

Guru**** 2526170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521819/tps1685-how-is-the-under-voltage-protection-of-the-tps1685x-specifically-configured

器件型号:TPS1685

工具/软件:

TPS1685x 的欠压保护功能是如何专门配置的? 本手册说明当 Ven>Vuvlo(r)时、它是完全导通的。 在我看来、Ven 应该是 EN/UVLO 引脚上的电压。 那么 Vuvlo(r)究竟指什么呢? 从原理图来看、似乎也是引脚 EN/UVLO 的电压、但同一引脚上不能有两个不同的电压。 请具体说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VUVLO (r)是检测 EN 引脚电压为高电平的阈值。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过配置外部电路来更改 Vuvlo (r)、还是将其固定在1.18到1.23V 之间的某个值? 如何确定芯片的当前 Vuvlo (r)值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是固定的。 典型值为1.21。 由于变化、它可以在1.18到1.23V 之间