This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:故障信号在上电时下降两次、上电后输出在开关时间振荡。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65USBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520401/tps274c65-fault-signal-drops-twice-at-power-on-time-and-the-output-oscillates-at-the-switching-time-after-power-on

器件型号:TPS274C65

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 PLC IO 模块中使用 TPS274C65AS。 他们遇到了一些问题、有五个问题:

Q1:上电后、0h 寄存器为0x81或0xC1、这意味着存在 UVLO 情况。 是否正常。 是否存在实际的 UVLO 情况。

    在 POR 后、客户应对寄存器执行哪些操作。 客户没有将 NMOS 用于 RCB。 我知道客户应将23h 位7 RCB_DIS 设置为1。 有什么可说的?

Q2:上电后、0x 寄存器的值与客户的预期不同。 客户对所有寄存器和0h 寄存器读回0x00后进行读取。 这是2h 寄存器类型为 RC 的原因、它会在一次读取操作后复位0h 寄存器。

Q3:POR 时、故障信号将有两次下降。 这是正常的吗?

黄色表示故障信号、绿色表示来自 IC 内部 LDO 而不是外部直流/直流转换器的 VDD。

Q4:输出电压、输入电压、FAULT 在正常工作时会出现输出振荡。  这是强制性故障。  

   

黄色表示故障。 蓝色是 VS。绿色是输出。 您可以看到、每次输出打开时都会出现振荡。

Q5:在 POR 之后、客户仅操作1Dh 寄存器。 故障有时会导致下降、但输出电压不会同时下降。 但在客户读取一次所有寄存器后、 不会出现问题。

黄色是故障信号(绿色在光耦合器之后的 MCU 侧)。 红色信号是输出电压。 蓝色信号是  

可以看到、输出电压没有下降、尽管故障下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1、是的、由于 UVLO 被锁存、这对于上电时的第一次读取是正常的。 如果他们再次读取寄存器0、则应该看到 MSB 为0。

    否则、客户应根据所需的功能和阈值配置器件。

    2.是的,这是正确的。 在每个寄存器说明上方写入每个寄存器的默认寄存器值。

    3.是的,这是正常的。

    4.每次启用通道时是否会发生这种情况? 发生这种情况时、电源电压会下降。 此行为期间是否有电流波形? 如果绕过开关、在连接负载后是否仍会发生这种情况?

    5.故障引脚可能会由于未禁用通道的故障而变为低电平、例如 VS_UV_WRN。 当他们看到 FAULT 引脚变为低电平并读取故障寄存器时、他们会看到什么故障?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的答复。 很有帮助。

    现在、客户解决了除 Q3之外的所有其他问题、即 POR 时将有两个 FLT 下降。 能否解释一下这些 FLT 是什么? 两者都是 UVLO?  

    我测试了 TI EVM:TPS274C65USBEVM、它最初使用板载降压转换器生成 VDD。

    以下是结果。它通常有两滴 FLT。

     \

    对 VDD 使用内部 LDO 后结果会怎样? 两滴 FLT 将消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我还不确定第一次 FLT 置为有效是什么、但正如您提到的、这两种置为有效分别与 VS_UVLO_WRN 和 VDD_UVLO 保持一致。  这些 FLT 置为有效是否 是客户的问题?

    谢谢、

    Patrick