This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045A-Q1:REF5045ID -通过双极输入提供基准电压(ADS1299)

Guru**** 2465650 points
Other Parts Discussed in Thread: REF50, ADS1299, OPA350, REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521138/ref5045a-q1-ref5045id---supplying-reference-voltage-with-bipolar-input-ads1299

器件型号:REF5045A-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1299OPA350、REF50、 REF50E

工具/软件:

尊敬的团队:

我想对 ADS1299使用外部基准电压 IC、该电压由±2.5V 双极电源供电、适用于精确的低电压测量应用、该应用需要相对于 Vref 引脚在 Vref +处提供4.5V 基准电压。

如果要使用内部基准、必须将 AVSS-连接到 Vref。

考虑到我将 AVSS-连接到(-2.5V)、基准电压必须是4.5V 相对于 AVSS (-2.5)、因此基准 IC 也应使用双极电源工作、其中基准 IC 的 GND 引脚应连接到 Vref (-2.5V)、Vin 应连接到 AVDD (+2.5V)。 ADS1299EVM 用户指南还建议采用相同的建议、如下图所示:  

我的问题是、REF5045ID 可以使用 双极电源吗? 如果我使用这种方法、我在设计中考虑了哪些因素、还有哪些其他可用选项?



我要注意的另一点是、在 ADS1299数据表中给出了外部驱动器基准电路、其中使用了 REF5025、但未提及 ADS 模拟电源方案、并且 OPA350用作具有一些滤波器配置的缓冲器。 OPA350具有高达1uV 的失调电压、它不会影响 LSB 值、还 能解释 运算放大器滤波器配置的原因、以便我可以根据需要使用 REF5045ID 进行修改:  

提前感谢您! Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如您所述、使用双极电源运行 REF50或 REF50E 不会出现问题。 执行此操作时需要记住的主要事项是:

    1.压降电压

    REF50和 REF50E 的输入电压必须为 Vout + VDO、其中 VDO 是压降电压。 在本例中、此值为4.5V + VDO

    数据表具有 REF50E (REF5045EIDR)的 VDO 图:

    和 REF50 (REF5045ID):

    对于+-2.5V 电源、最小输入电压为(-2.5V + 4.5V)+VDO = 2V+VDO。 请注意确保负载电流保持在足够低的水平、以便 Vout + VDO 小于可提供的电压。  

    2.缓冲区配置

    如果使用缓冲器配置、我预计负载电流会相当小、在这种情况下、这将满足压降电压要求。 缓冲器有助于改善失真和输出电压下降、尤其是在使用高采样频率时。 通常情况下、额外的低通滤波有助于消除较高频率下的噪声。 如果噪声是主要问题、REF5045EIDR 将是理想选择、因为它的噪声比 REF5045ID 好6倍。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    杰克逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 这清除了我关于 REF5045的问题。

    我能否详细了解缓冲器配置、以及您如何在所提供的电路中达到缓冲器的截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    转角频率取决于您的系统要求以及它在较高频率下可承受的噪声阈值。 电压基准噪声越低、ADC 的 ENOB 就越高。 为了帮助您进行电路设计、REF50E 和 REF50数据表中包含显示10Hz 以上频率下的噪声的图。

    REF50:

    REF50E:

    请注意、这些图随输出电压而变化。 例如、REF5045EIDR 在1000Hz 时的 Cout = 10µF:

    4.5V *~25nV/V/sqrt (Hz)= 112.5nV/sqrt (Hz)

    通常、输出电容器和使用降噪引脚是降低噪声的理想方法。

    很难滤除0.1Hz 至10Hz 范围内的低频噪声、选择低噪声电压基准是降低0.1Hz 至10Hz 噪声的理想方法。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题。  Smile感谢您提供有用的信息。