This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798未充电

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522095/bq25798-bq25798-not-charging

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

我将使用 BQ25798电池充电器为3节串联电池包充电。 我们通过设置为12V (未连接 USB、无 MPPT)的实验室电源为 VBUS 供电。 问题与此类似:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507018/bq25798-no-chanrging-current?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25798#

无故障、所有参数都在范围内、但充电器不会开始充电。 0x1C[7:5]寄存器位设置为3 (快速充电)、但 STAT 引脚为高电平、SW 引脚不进行开关、没有电流流向电池。

在这种情况下、解决方案是更改元件、我们尝试了两个不同的 PCB、但问题尚未解决。

电路如下:

此致、

Leonardo Costa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leonardo、

    请移除/QON 上的10k Ω 下拉电阻器。  该引脚无法提供这么大的电流。 如果 /CE 引脚被拉至 GND、则充电应该开始。

    此致、

    Jeff