请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具/软件:
您好:
我将使用 BQ25798电池充电器为3节串联电池包充电。 我们通过设置为12V (未连接 USB、无 MPPT)的实验室电源为 VBUS 供电。 问题与此类似:
无故障、所有参数都在范围内、但充电器不会开始充电。 0x1C[7:5]寄存器位设置为3 (快速充电)、但 STAT 引脚为高电平、SW 引脚不进行开关、没有电流流向电池。
在这种情况下、解决方案是更改元件、我们尝试了两个不同的 PCB、但问题尚未解决。
电路如下:

此致、
Leonardo Costa