This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25143-Q1波特

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141-Q1, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502486/lm25141-q1-lm25143-q1-bode

器件型号:LM25141-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25141LM5141-Q1

工具/软件:

如何测量 LM25141的波特?  从何处注入干扰信号? R3443还是 R3444?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xianfeng

    请上传您的完整原理图、因为我只能看到部分图像。 R3443、R3444是电流检测器件的一部分。  

    要 测量波特、需要添加外部 反馈分压器、以使用传统技术测量环路并进行测试。  反馈电阻器的值并不重要、只有反馈电阻器的比率很重要、实际上是从 Vout 到 FB 的增益。 请确保 FB 引脚上连接的电阻分压器的戴维南等效阻抗必须大于5 kΩ、才能检测到该分压器。

    否则,您可以使用此处的 Excel 工具检查波特图 。 请填充 Excel 工具并检查波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita Nath:

    感谢您的答复!

    随附的是完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianfeng:

    感谢您提供完整的原理图。 正如我所说、您需要安装一个外部反馈分压器并按照常规技术测试波特。

    谢谢

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianfeng:

    您还有其他疑问吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpita、

    感谢您的重播!

    我没有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianfeng:

    很高兴听到这个消息。 您可以关闭螺纹。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arpita。 根据 LM5141-Q1 EVM 用户指南、FB 引脚接地以获得5V 输出。 如果 需要测试波特、应该怎么办? 仍需要在 FB 上添加外部反馈分压器以获得5V 输出、而不是接地? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    J9 [FB 连接]的默认设置是 FB 跳至 GND、以在 EVM 中获得5V 输出。

    如上所述、要测量波特、请断开 J9引脚2至3之间的短接并放置外部分压器。 否则、您可以查找 EVM 用户指南中给出的实验性波特图、也可以使用 Excel 工具本身获取波特图。

    可以使用数据表中的以下公式[4]来计算 R20 (RFb2)、R22 (Rfb1)、也可以使用之前附加的 Excel 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、感谢您的建议。

    1)此外、我想知道与  FB 从 GND 推到 GND 以获得5V 输出相比、"'断开 J9引脚2到3之间的短接并放置外部分压器'操作是否具有不同的环路响应(如波特图所示)。 我最近了解了峰值电流模式的 II 型跨导补偿、我认为 KFB 也是传递函数的一部分。 两种方式的 KFB 是否相同?

    2)对于环路补偿、我提到在 LM25141-Q1快速入门计算器 Excel 中没有用于补偿的 CC2。 只有串联 RC1和 CC1连接 到 COMP 引脚。 在哪种情况下、我们不能使用 CC2进行补偿。

    非常感谢您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  此外、我想知道与 FB 从 GND 推到 GND 以获得5V 输出相比、"'断开 J9引脚2到3之间的短接并放置外部分压器'操作是否具有不同的环路响应(如波特图所示)。  

    我已经解释过了。  反馈电阻器的值无关紧要 仅反馈电阻器的比率很重要、实际上会影响从 Vout 到 FB 的增益。  对于 Vout=5V、可以使用外部或内部反馈、 反馈电阻比以及从 Vout 到 FB 的有效增益保持不变。  您可以查看传递函数、只是反馈电阻器的"比率"很重要。

    您指的是 KFB 的什么?

    2) 我提到在 LM25141-Q1快速入门计算器 Excel 中没有用于补偿的 CC2。 只有串联 RC1和 CC1连接 到 COMP 引脚。

    我看不到关于这一点的任何讨论。 您能详细说明一下这是什么意思吗? Excel 文件中有 CC2。 例如、 请参阅下图。 您能否分享填充翅计算器、以便更好地理解?

    不过、 对于非常高的开关频率~2.2MHz、 使用 CC2添加一个 HF 极点可能会降低相位裕度。 因此、 在 非常高的 FSW 下运行时建议不要添加外部 CC2。 在这种情况下、如果您计算  CC2、该值会非常小、因此可能不需要。 有关公式及更多理解、请参阅 揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器 第3部分。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiv:

    您是否有 其他关于博德的查询?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 只剩下一个问题。 对于2.2MHz 和5V 输出电压下的 EVM 板、您能给我一些关于环路稳定性测试的建议吗、我现在开始学习了吗? 我可以在 EVM 板上做什么? 我想更改连接到 COMP 引脚的 C 和 R、然后进行波特测试以查看相位/增益裕度。 另外,如果你有一些相关的材料,非常感谢,如果你能告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    我认为该 EVM 默认原理图仅适用于2.2MHz 和5V 输出。 补偿网络已连接在 COMP 引脚中。  

    要测量波特、请遵循上述建议。  

    对于其他电路条件、您可以使用 Excel 工具相应地设计补偿网络并测量波特。

    如需详细了解环路稳定性分析、可以遵循 简化稳定性检查(修订版 B)

                                     了解和仿真 DC/DC 转换器的环路稳定性测试

    负载瞬态 可能是 另一种用于即时分析环路稳定性的简单诊断工具。  https://www.ti.com/lit/an/snoa507/snoa507.pdf

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siv:

    您是否有进一步的查询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    到目前为止、没有进一步的查询。 感谢您的支持。

    此致

    SIV MA