This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:负载下的压降

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521891/lmr36015-q1-voltage-drop-under-load

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36015LM1117

工具/软件:

您好:


我需要将48V DC 转换为5V DC、最大 800mA。 在无负载的情况下使用 LMR36015时、我测量 Vout 上的5V 电压。 一旦我连接一个电阻器来模拟负载或连接 LM1117来为我的 MCU 供电、我就会发现 Vout=3.5V 的强压降(我使用两个转换器、因为我的电路中需要不同的电压)。 我使用数据表中给出的所有值、并尝试通过检查评估板修改来进一步改进。 我尝试过将 PG 引脚(而不是 VCC)也与 Vout 连接、就像在评估板中一样。 就在这里找到了我的电路。  

如果您能帮我、我非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否说明以下事项:

    1. 尝试使用 LMR36015来加载 LMR36015时、输出电压会下降吗?
    2. 当您尝试使用 LM1117加载时、输出电压会下降?

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的快速答复。

    这是我连接 LM1117时的压降。




    这是我连接2.2k Ω 电阻时的压降:



    这是我连接220欧姆电阻器时的压降:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否探测 SW 节点并看看它是否正在进行开关? 请共享所有负载情况的波形。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM1117负载的 SW 节点



     2.2k Ω 电阻的 SW 节点



     220 Ω 电阻的 SW 节点


    此外、还有 VCC 节点

     空载的 VCC 节点


    用于 LM1117负载的 VCC 节点




     2.2k Ω 电阻器的 VCC 节点



     220 Ω 电阻器的 VCC 节点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于220欧姆的 VCC、器件似乎处于睡眠模式。 您能尝试更改 IC 并再次查看结果吗? 原理图似乎正确。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否还能在所有负载条件下检查 IC 的输入?

    谢谢、

    Pramik Patel