This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:查询其最短充电时间、NTC 检测和放大器;3节串联镍氢电池的设计手册

Guru**** 2399645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520256/bq25172-inquiry-about-its-minimum-charging-time-ntc-detection-design-note-for-3-nimh-batteries-in-serial

器件型号:BQ25172

工具/软件:

大家好、团队、

(1)可用的最短充电时间是否为4小时?  (是否只能使用2小时?)  因此、如果电池容量为1100mAh、我可以直接使用275mA 充电电流。

(2)如果我将3块电池放入塑料盒中、只需使用金属销/弹簧接触电池、是否可以将 NTC 放置在 金属销/弹簧焊接点附近以进行温度检测? 或者、您是否有 更合适的建议?

(3)对于使用 BQ25172为3节串联镍氢电池充电、我们是否需要了解一些重要的设计注意事项?

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    Unknown 说:
    可用的最短充电时间是4小时吗?  (是否只能为2小时?)

    (更新) 对不起、但无法更改计时器、2小时不可用、最短充电时间为4小时。

    我可以将 NTC 放置在 金属引脚/弹簧的焊接点附近以进行温度检测吗?

    这应该会起作用

    Unknown 说:
    要使用 BQ25172为3节串联镍氢电池充电、是否有我们需要了解的重要设计说明?

    BQ25172是一款线性充电器、具有高功耗、良好的热布局非常重要。  顶层有较大的铜面积以及连接到铜层的散热过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的信息。

    但 我想再次澄清一下、此 IC 的最短充电时间是多少?    

    根据 数据表中的上表、 安全时间 为4小时、因此我不能将 C/2用于2小时充电(使用 Vbat_ov 停止充电)、 并且只能将 C/4用于4小时充电、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    更新了第一篇文章以更正2小时/ 4小时问题。

    BQ25172是基于计时器的充电器、并且在计时器到期时充电终止。  不是会设置故障的安全计时器。  此外、也不会预期 Vbat_ov 会跳闸。

    是可以在 C/4充电4小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的信息。

    我再问一个问题、因为它基于计时器、例如、如果我使用250mA 为电量耗尽的电池充电、4小时后大约为1000mAh (电池容量)。

    但是、如果  在电池充电750maH 时、输入电源从充电器断开(由于某些问题)。 然后我再次为充电器重新提供输入功率,即,计时器将重新计数,理论上,电池将在4小时后一直充电到目标(750 + 1000)mAh,所以它是过度充电, 会发生什么?  如何保护电池? 电池的使用寿命/质量是否会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    如何保护电池? 电池的使用寿命/质量是否会降低?

    镍氢电池对于过度充电具有很强的耐受性、这种情况不会造成问题。  在设计基于计时器的充电系统时、我们与一家大型镍氢电池开发商和制造商合作。  他们已批准并推荐该设备。

    更新- BQ25172还将在开始充电之前检查电池电压。  如果电池电压高于1.33V/电芯充电将不会开始、视为满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Bill。 注意并感谢。