工具/软件:
大家好、团队、
(1)可用的最短充电时间是否为4小时? (是否只能使用2小时?) 因此、如果电池容量为1100mAh、我可以直接使用275mA 充电电流。
(2)如果我将3块电池放入塑料盒中、只需使用金属销/弹簧接触电池、是否可以将 NTC 放置在 金属销/弹簧焊接点附近以进行温度检测? 或者、您是否有 更合适的建议?
(3)对于使用 BQ25172为3节串联镍氢电池充电、我们是否需要了解一些重要的设计注意事项?
此致、
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、团队、
(1)可用的最短充电时间是否为4小时? (是否只能使用2小时?) 因此、如果电池容量为1100mAh、我可以直接使用275mA 充电电流。
(2)如果我将3块电池放入塑料盒中、只需使用金属销/弹簧接触电池、是否可以将 NTC 放置在 金属销/弹簧焊接点附近以进行温度检测? 或者、您是否有 更合适的建议?
(3)对于使用 BQ25172为3节串联镍氢电池充电、我们是否需要了解一些重要的设计注意事项?
此致、
最大值
您好、Max
Unknown 说:可用的最短充电时间是4小时吗? (是否只能为2小时?)
(更新) 对不起、但无法更改计时器、2小时不可用、最短充电时间为4小时。
我可以将 NTC 放置在 金属引脚/弹簧的焊接点附近以进行温度检测吗?
这应该会起作用
Unknown 说:要使用 BQ25172为3节串联镍氢电池充电、是否有我们需要了解的重要设计说明?
BQ25172是一款线性充电器、具有高功耗、良好的热布局非常重要。 顶层有较大的铜面积以及连接到铜层的散热过孔。
您好、Bill、
感谢您的信息。
我再问一个问题、因为它基于计时器、例如、如果我使用250mA 为电量耗尽的电池充电、4小时后大约为1000mAh (电池容量)。
但是、如果 在电池充电750maH 时、输入电源从充电器断开(由于某些问题)。 然后我再次为充电器重新提供输入功率,即,计时器将重新计数,理论上,电池将在4小时后一直充电到目标(750 + 1000)mAh,所以它是过度充电, 会发生什么? 如何保护电池? 电池的使用寿命/质量是否会降低?
您好、Max
如何保护电池? 电池的使用寿命/质量是否会降低?
镍氢电池对于过度充电具有很强的耐受性、这种情况不会造成问题。 在设计基于计时器的充电系统时、我们与一家大型镍氢电池开发商和制造商合作。 他们已批准并推荐该设备。
更新- BQ25172还将在开始充电之前检查电池电压。 如果电池电压高于1.33V/电芯充电将不会开始、视为满电。