请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC2844 工具/软件:
新设计使 UC2844的6引脚输出引脚容易被刺穿或输出错误
怀疑引脚6直接驱动外部 MOSFET 或开关管。 如果驱动电阻(例如栅极电阻)太小或吸收环路的设计(例如 RC 缓冲电路)不合理、则可能会导致开关速度过快、从而产生电压尖峰、然后损坏芯片的输出端子。
请帮助您详细了解设计中的问题所在以及如何修改设计。?谢谢!

缓慢开启和快速关闭。 导通电阻为150欧姆、关断电阻约为33欧姆
请查看原理图。 有两个板相互插入