This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM234:恒定电流源温度依赖性查询

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509025/lm234-constant-current-source-temperature-dependence-query

部件号:LM234

工具/软件:

您好、  

   我们想在我们的一个电路中使用 LM234可编程恒流源 IC。 我想将 IC 用作在10至40°C 温度范围内16uA 的恒流源。我想知道在具有4.2K 1%容差的固定 Rset 电阻器的情况下、电流值(16uA)是否会在10至40°C 内随温度而变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您的提问!

    下面的屏幕截图显示了 Rset 两端电压和温度之间的关系、以及基本电流源的原理图:

    由于 Rset 两端的电压随温度变化、产生的电流 I_R 也将变化、因此 I_set 受温度影响。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我使用 LM234作为零温度系数电流源。 我使用了8.35K 作为 R1电阻器、83.5K 作为 R2电阻器、并使用了二极管1N457。 根据数据表中给出的公式、我的 ISET 应该是16.04uA、但实际上我得到的是14.3uA、而 ISET 随温度的升高而增加。 我也尝试使用91.85K 作为 R2。 不过、我仍然无法获得16uA 的电流和0的温度系数。 您能帮我解决这个问题吗? 我使用了公式 ISET= 0.134/R1、R2=10R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您的更新!

    您是否已掌握有关您所看到的情况的更多信息? 当您看到14.3uA 时、ISET 随温度的增加而增加了多少?

    此外、您使用的电阻器的容差以及输入电压 Vin 如何?

    此致、

    Andrew Li