请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63610-Q1 工具/软件:
您好、
对于我的应用、我选择了降压转换器 LM63610DQDRRRQ1、其规格如下:
输入电压12V
输出电压1.2V
IOUT 0.5A
Fsw 400kHz
我填写了计算器工作表中的这些详细信息、但找不到效率曲线。 此外、数据表中的效率曲线仅适用于3.3V 和5V 条件下的 Vout。 请提供信息或计算技术、以便我可以验证其是否满足我的需求。
谢谢、
Dinesh