This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:所需的效率数据

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521454/lm63610-q1-required-efficiency-data

器件型号:LM63610-Q1

工具/软件:

您好、  

对于我的应用、我选择了降压转换器 LM63610DQDRRRQ1、其规格如下:

输入电压12V

输出电压1.2V

IOUT 0.5A

Fsw 400kHz

我填写了计算器工作表中的这些详细信息、但找不到效率曲线。 此外、数据表中的效率曲线仅适用于3.3V 和5V 条件下的 Vout。 请提供信息或计算技术、以便我可以验证其是否满足我的需求。

谢谢、  
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您可以使用 WebBench 计算器工具查找效率估算值。

    LM63610-Q1没有一个降压转换器、但1.5A 型号有。 两个器件具有相同的 MOSFET、因此效率应该非常相似。

    https://www.ti.com/product/LM63615-Q1

    谢谢、
    Andrew