请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92664-Q1 工具/软件:
您好专家、
我对汽车领域相对陌生、有问题。 我想通过独立的开/关和强度控制来驱动10个 LED。 每个 LED 具有高达3.5V 的正向电压、并需要220mA 的电流。
根据我的理解、LED 以串联方式连接、并且该器件能够独立控制每个 LED。 根据数据表、最大电流为1.5A。 因此、如果我回答正确、这个 LED 矩阵管理器(LMM)将设置为具有单独 LED 控制的220mA 的恒流源。
这是否符合我的要求?
此致、
Vishal Kakade