This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92664-Q1:单个 LED 功率和强度控制

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521396/tps92664-q1-individual-led-powr-and-intensity-control

器件型号:TPS92664-Q1

工具/软件:

您好专家、

我对汽车领域相对陌生、有问题。 我想通过独立的开/关和强度控制来驱动10个 LED。 每个 LED 具有高达3.5V 的正向电压、并需要220mA 的电流。

根据我的理解、LED 以串联方式连接、并且该器件能够独立控制每个 LED。 根据数据表、最大电流为1.5A。 因此、如果我回答正确、这个 LED 矩阵管理器(LMM)将设置为具有单独 LED 控制的220mA 的恒流源。

这是否符合我的要求?

此致、
Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、  

    此器件被选通、E2E 不支持。 我将直接通过电子邮件与您联系。  

    谢谢、

    Jaron