This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767-Q1:希望通过优化 PCB 布局设计来增强散热性能

Guru**** 2402935 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521162/tlv767-q1-would-like-to-enhance-thermal-dissipation-performance-by-optimizing-pcb-layout-design

器件型号:TLV767-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望通过优化 PCB 布局设计来提高 TLV767-Q1的散热性能。 是否有任何好材料可以解释如何优化 LDO 的 PCB 布局设计?

下面是我客户的用例。

输入电压:8V

输出电压:5V

输出电流:520mA

TA:75度或85度

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    以下应用手册讨论了对电路板布局布线对热性能的影响:  

    电路板布局布线对 LDO 热性能影响的经验分析:https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    通常、使用更多连接到散热焊盘(在内部或外层)的接地覆铜有助于散热、尤其是顶层和底层在散热方面最有效、因为热量会将这些层留给环境空气。 本应用手册展示了 RθJA 可通过良好的布局降低多达50%、但请注意、在大多数应用中、没有足够的布板空间来提供足够的铜来实现这一点。 在本客户的应用中、导通 FET 中耗散了1.56W 功率、如果电路板布局与 JEDEC High-k 电路板布局类似、则最大结温为85C + 1.56W * 51.9C/W = 166C。 因此、为了将结温保持在150°C 以下、他们需要相对于高 k 电路板布局布线将 RθJA 提高至少20%。 这是可行的、但前提是它们具有足够的布板空间和内部接地层来散发热量。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您向我发送材料。 这是我想要的!  

    这是可行的、但前提是它们具有足够的布板空间和内部接地层来散发热量。  [/报价]

    我同意你的说法。 我的客户需要考虑其他元件的放置位置。

    我对 Tj 和 TSD (shutdown)有疑问。 根据我的理解、如果温度超过 Tj、IC 会损坏、IC 无法正常工作。 但 TSD (shutdown)高于 Tj。 由于 TSD 超过 Tj、该器件是否可以超过 Tj? 如何了解 TSD (shutdown)?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    [引述 userid="519373" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521162/tlv767-q1-would-like-to-enhance-thermal-dissipation-performance-by-optimizing-pcb-layout-design/5848482 #5848382"]

    我对 Tj 和 TSD (shutdown)有疑问。 根据我的理解、如果温度超过 Tj、IC 会损坏、IC 无法正常工作。 但 TSD (shutdown)高于 Tj。 由于 TSD 超过 Tj、该器件是否可以超过 Tj? 如何了解 TSD (shutdown)?

    [/报价]

    您的理解不正确。 Tj 最高150°C 的建议结温范围是器件正常工作所需的范围。 如果结温超过150C、则器件不会损坏、如果结温达到180C (典型值)的 TSD 温度、则会激活热关断并关闭通道、以防止进一步发热。 然后、通道保持闭合状态、直到结温稳定至160C (典型值)、此时通道会再次打开。 如前所述、该器件不能定期在150°C 以上使用、热关断仅用于防止器件因短期热过载而损坏。  

    此致、

    Nick