This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:USB-C 到 DP 转换器无视频信号

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01620, TUSB544, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511850/tusb544-usb-c-to-dp-converter-no-video-signal

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件:TIDA-01620TUSB422

工具/软件:

您好:

我们的设计在板上使用了 TUSB544转接驱动器、可将 USBC 转换为 DisplayPort。 该原理图与 TIDA-01620非常相似、但在 PC 和监视器之间连接时、监视器不会接收到显示信号。 PC 可以看到正确连接的显示器、并更改设置(分辨率等)、但不会显示任何内容。  

AUX 线路监听器表明连接已成功设置(通过链路训练)。 使用的电缆适用于 USB-C DP 交替模式/直接显示端口、中间没有转换器/转接驱动器 PCB。

对可能导致这种情况的原因有何建议?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否先发送原理图进行审阅?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送 Privite 消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我回顾一下、明天将发表我的评论。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-请在下午确认如何上传文件、因为看不到方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选中您的消息框。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我上周分享了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我上周分享了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DP 源端应用、UTX/URX 应是输入、而 DTX/DRX 应是输出、但您要执行相反的操作。  

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试 DFP 侧。 不确定这解释了为什么 UFP 端无法独自工作-请发表评论?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已经尝试过 UFP 但却无法正常工作?

    我将再次查看 UFP 原理图。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-我们单独尝试了两个半部分、但都不起作用。 我们将尝试您对 DFP 的评论。 有关 UFP 的任何内容都将很好。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下星期一之前完成审核。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1/CC2是否连接到 PC 控制器? 我无法 从您的文件中搜索信号。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UFP 侧:CC2 = VCONN_UFP、CC1 = C_CC1_UFP、它进入 TUSB422、然后通过 i2c 连接到 MSP。  

    DFP: CC2 = VCCON_DFP。 与 VCONN_UFP 作为稳压器的输入。  CC1连接到不同的 TUSB422、然后连接到不同的 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于接收端应用、DRX2应连接至通道3、而不是通道0。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于源应用、URX2应连接至 Lane0

    好极了

    Brian