This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:输出电容器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520990/lp87524j-q1-output-capacitor

器件型号:LP87524J-Q1

工具/软件:

您好:

根据 LP87524J-Q1的数据表、推荐使用以下输出电容器。

但是、我们计划为我们的应用使用不同的电容器。

我们希望您确认所选电容器是否可接受。

我们希望您对以下两个问题提供反馈:

  1. 考虑使用的 ADC Taiyo Yuden MCASJ31LAB7226KTNA01 作为推荐输出电容器的替代方案。 主要差异似乎是 额定电压 ESR 、但鉴于我们的输出电压电平、我们预计额定电压不会有任何问题。 您能否确认该电容器是否可接受、或者是否存在任何潜在问题?

  2. 公式 3.3V 输出轨 同时最大负载电流为 50mA 、我们计划使用 10 μ F 而不是输出电容器 22 μ F 。 由于电流较低、我们认为这应该足够了。 您能否确认这是否可以接受?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongHyun:  

    我会让我们的设备专家来研究这个问题、但对于当地假日、可能是下周早些时候、我们才会得到答案。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongHyun:

    Unknown 说:
    我们正在考虑使用 Taiyo Yuden MCASJ31LAB7226KTNA01 作为推荐输出电容器的替代方案。 主要差异似乎是 额定电压 ESR 、但鉴于我们的输出电压电平、我们预计额定电压不会有任何问题。 您能否确认此电容器是否可接受或是否存在任何潜在问题?

    特性看起来非常相似、因此可用作替代器件。   

    [quote userid="530837" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520990/lp87524j-q1-output-capacitor 3.3V 输出轨 同时最大负载电流为 50mA 、我们计划使用 10 μ F 而不是输出电容器 22 μ F 。 由于电流较低、我们认为这应该足够了。 您能否确认这是否可以接受?

    在 DS 中、建议的本地电容最小值为10uF、这是有效电容。 因此、如果您考虑电容的降额和容差、我建议使用22uF 典型值的建议值。 如果有一些特定原因需要坚持使用10uF、则可能需要与它并联一个4.7uF。  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对第一个问题的回答。 关于第二个问题、我们是否可以认为 TI 确认在3.3V 电源轨上使用10uF + 4.7uF 组合是有效的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我认为这就是我之前说过的。 为什么不使用两个电容器、而是不使用一个22uF 电容器。  

    此致、

    Ishtiaque