工具/软件:
您好:
根据 LP87524J-Q1的数据表、推荐使用以下输出电容器。
但是、我们计划为我们的应用使用不同的电容器。
我们希望您确认所选电容器是否可接受。

我们希望您对以下两个问题提供反馈:
-
考虑使用的 ADC Taiyo Yuden MCASJ31LAB7226KTNA01 作为推荐输出电容器的替代方案。 主要差异似乎是 额定电压 和 ESR 、但鉴于我们的输出电压电平、我们预计额定电压不会有任何问题。 您能否确认该电容器是否可接受、或者是否存在任何潜在问题?
-
公式 3.3V 输出轨 同时最大负载电流为 50mA 、我们计划使用 10 μ F 而不是输出电容器 22 μ F 。 由于电流较低、我们认为这应该足够了。 您能否确认这是否可以接受?
提前感谢您的支持。