This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:低电压输入期间的 IQ

Guru**** 2455650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521113/tps7b86-q1-iq-during-low-voltage-input

器件型号:TPS7B86-Q1

工具/软件:

您好团队  

它是否具有抗饱和电路?  否则、它可能会在输入电压较低时(例如在启动期间)消耗大量电流。 在压降过程(例如在最低输入电压(最坏情况输入电压)下)、稳压器消耗的偏置电流是多少?

好极了  
Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khai:

    我们实际上在 Vout=5的情况下测量了压降中的静态电流(请参阅低于5Vin 的 IQ 尖峰):

    没错、它在压降时消耗的电流要大得多、峰值为~160uA。

    ~不同的现象(Δ V 750mA 处的瞬时峰值)、启动电流通常非常大:

    基本上、给电容器充电会消耗很大的初始电流、在启动过程中、内部电流限制没有完全导通、这允许器件短暂消耗 的电流超过适当调节能力。

    此致、

    Gregory Thompson