This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25设计支持

Guru**** 2515095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520596/tps546e25-tps546e25-design-support

器件型号:TPS546E25

工具/软件:

您好、

如果您能回答这些 与  TPS546E25支持设计相关的问题、我们将不胜感激。   

  1. 在 J9.11处、SW 输出端子在简化版原理图中具有滤波器连接。 需要确认此引脚是否可以通过1.0k 电阻接地就足够了。
  2. 此外、J9.20 PVIN 上的电容器要求。 (输入电压)(数据表中的典型应用显示100uF x 3、22uF x 8和0.1uF x 2)。 我们需要这么多的帽吗? 至少需要多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    • 引脚11 SW 引脚、只能连接到 SW 输出端子。 请勿通过1k Ω 电阻将此引脚连接到 GND。 请遵循数据表和用户指南中的原理图
    • 输入端的输入电容器将侧重于降低输入电压纹波并保持高频旁路。 您可能不需要像 EVM 原理图那样多、但可以使用类似的数量。 请参阅数据表中的以下内容:

    希望这有所帮助

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这解决了我的问题"

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在设计 PCB 原理图、以对器件进行非板载编程。 那么、SW 引脚是否需要在 VOSNS 引脚之间连接? SW 和 VOSNS 引脚的最低连接要求是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、SW 应连接到输出电感器、VOSNS 应连接到输出端以进行精确检测。 您随附的原理图展示了 VOSNS 和 SW 之间的正确连接。

    谢谢您、

    Calan