This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:在单个封装中使用共阳极二极管是否有任何缺点?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520910/bq76907-q1-is-there-any-disadvantage-of-using-common-anode-diode-in-single-package

器件型号:BQ76907-Q1

工具/软件:

由于正向持续电流较低、在单个封装(BAS40W-06-7-F)中使用共阳极二极管是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthraj、

    为 D1和 D2使用共阳极二极管而不是肖特基二极管应该是合适的。 只要有两个单独的二极管(一个连接到 REGSRC、一个连接到 BAT)、它们可以是单个封装。

    此致、
    Alexis