This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:can't 请参阅 Chemical ID。

Guru**** 2455670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520403/bq27z561evm-011-can-t-see-the-chemical-id

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:BQEVSW、BQSTUDIO

工具/软件:

你好

我收到了 GPC_report.txt 文件。

最佳化学 ID:2682

我已更新为最新的 Chemistry ID。

但是,我看不到 Chemical ID : 2682。

如何找到 Chemical ID 2682?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinmyeong、

    请更新您的 chemID 库以访问 ChemID 2682  

    更新 bqEVSW、bqEASY 和 Batt 中的 Chemistry DB。 管理 Studio (bqStudio):
    https://software-dl.ti.com/app_bms/bms-bgp/GASGAUGECHEM-SW/sluuc94ChemUpdateManual.pdf

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我已卸载并重新安装 bqStudio。 但是、稳定版本会出现问题。 更新到最新的化学成分数据库后、化学成分 ID 不会显示在窗口中。 然而,在重新安装测试版(测试版)并检查 chemID 后,我发现2682已经设置为默认值。

    是否可以在没有任何问题的情况下使用 beta (测试)版本? 与稳定版本相比是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jinmyeong、

    无需卸载/重新安装 BQstudio、而是需要使用下面的链接来更新您的库。 此外、确保您是为 BQStudio 执行此操作、而不是为其中列出的其他软件执行此操作。

    更新 bqEVSW、bqEASY 和 Batt 中的 Chemistry DB。 管理 Studio (bqStudio):
    https://software-dl.ti.com/app_bms/bms-bgp/GASGAUGECHEM-SW/sluuc94ChemUpdateManual.pdf

    谢谢您、
    Alan