工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们考虑使用 BQ27520-G4。
我们想确认与外部 MCU 通信时的 I2C 规范。
我已经确认 BQ27520-G4数据表将 I2C 时钟频率指定为400kHz (max)。
在 I2C 快速模式下、400kHz 运行很常见、但我认为容差也被考虑在内。
例如、400kHz +/- XXkHz
有关此400kHz (max)、是否有任何误差容限?

此致、
Masashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们考虑使用 BQ27520-G4。
我们想确认与外部 MCU 通信时的 I2C 规范。
我已经确认 BQ27520-G4数据表将 I2C 时钟频率指定为400kHz (max)。
在 I2C 快速模式下、400kHz 运行很常见、但我认为容差也被考虑在内。
例如、400kHz +/- XXkHz
有关此400kHz (max)、是否有任何误差容限?

此致、
Masashi
您好 Alan、
MCU 和 BQ27520通过 I2C 进行连接、I2C SCL 由 MCU 的 I2C 主器件生成。
在本例中、I2C 主器件的 SCL 使用400kHz、但该400kHz 时钟存在一些错误。
BQ27520的数据表指出频率为400kHz (max)、但是否存在任何可接受的误差?
例如、
MCU 的 I2C 主控制器 SCL:400kHz +/-3%
BQ27520的 I2C 从器件 SCL:400khz (max)*这是否意味着400kHz + 3%是不可接受的?
此致、
Masashi