This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:I2C 通信速度

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519234/bq27520-g4-i2c-communication-speed

器件型号:BQ27520-G4

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们考虑使用 BQ27520-G4。

我们想确认与外部 MCU 通信时的 I2C 规范。

我已经确认 BQ27520-G4数据表将 I2C 时钟频率指定为400kHz (max)。

在 I2C 快速模式下、400kHz 运行很常见、但我认为容差也被考虑在内。

例如、400kHz +/- XXkHz

有关此400kHz (max)、是否有任何误差容限?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    能否指定您所指的"有关此400kHZ (max)的错误容差"。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    MCU 和 BQ27520通过 I2C 进行连接、I2C SCL 由 MCU 的 I2C 主器件生成。

    在本例中、I2C 主器件的 SCL 使用400kHz、但该400kHz 时钟存在一些错误。

    BQ27520的数据表指出频率为400kHz (max)、但是否存在任何可接受的误差?

    例如、

    MCU 的 I2C 主控制器 SCL:400kHz +/-3%

    BQ27520的 I2C 从器件 SCL:400khz (max)*这是否意味着400kHz + 3%是不可接受的?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    TI 的 I2C 没有"%误差"、因为它遵循 I2C 协议、这意味着、如果您遵循标准做法、那么您不应该看到任何错误。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我已经查看了其他 I2C 从动产品(如 BQ 器件和 ADC)以及 NXP I2C 总线规范、并了解了您的回答。

    此致、

    Masasashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi、

    感谢您的反馈。

    此致、
    Alan