This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26744E-Q1:需要 GUI 工具详细信息

Guru**** 2457290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26744E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521027/tps26744e-q1-need-gui-tool-details

器件型号:TPS26744E-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS26743E-Q1

工具/软件:

您能否提供用于 TPS26744E-Q1 IC 的 GUI 工具的链接?

我只想介绍一下将 TPS26744E-Q1用于 DP 交替模式时需要注意的事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello H Jayaraj、

    请转至 此处的 TPS26744E-Q1产品页面、向下滚动、然后点击"立即申请"链接以申请访问 TPS2674x-Q1设计资源。 如果获得批准、您将有权访问此器件的应用手册和用户指南以及 GUI。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复:)

    是的,我已经要求了。 但我只看到以下文件。 如果下面的列表中提供了该功能、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello H Jayaraj、

    我刚刚给你发送了一个友谊请求。

    但否、GUI 不在设计资源文件夹中。 我们将在一天结束前(达拉斯)向您发送 GUI 链接。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢您的支持:)

    TPS26744E-Q1:这是一款双路 PD IC。 您是否有一个支持交替模式协商的 PD IC?。 PD3.0也可以正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello H Jayaraj、

    是的、TPS2674x-Q1的不同型号可在 TPS26744E-Q1 数据表的第3页中找到。 支持交替模式的单端口型号是 TPS26743E-Q1。 让我们通过区经理继续讨论。

    我将结束该主题。 请为任何其他查询开始新的查询。

    谢谢、此致、

    Seong