This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:使用 IBB 启动时的正电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517589/tpsm63610-positive-voltage-when-starting-up-with-ibb

器件型号:TPSM63610

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我使用 IBB 的 TPSM63610EVM 生成了-5V。 没有负载。
当 VOUT 启动时、它会暂时摆动到正极。

您能否告诉我这种情况的原因以及如何防止?

在图4-3中、该参数得到了很好的抑制。
www.ti.com/.../snvaa71.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    上升是由于 VIN 通过它们之间的电容器耦合到 VOUT 造成的。  您是否使用过如下原理图中所示的钳位二极管? 二极管应防止正向上升超过二极管正向压降。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    问题是否已解决? 您是否需要进一步的帮助?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、
    感谢您的答复。

    插入肖特基二极管"SBM1045VSS"可大大改善该问题。
    www.panjit.com tw /.../SBM1045VSS.pdf

    但是、仍然存在数百 mV 的电压。


    这是由于二极管的 VF 造成的吗?
    有没有办法避免这种情况?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、这是由于二极管的 VF 造成的。 减少这种情况的唯一方法是选择压降较低的二极管。

    此致、

    Niranjan