This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:帮助实现由 VTRK (−18V 至−57V)控制的 LM51231负输出级

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51231-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519594/lm51231-q1-help-with-lm51231-negative-output-stage-controlled-by-vtrk-18-v-to-57-v

器件型号:LM51231-Q1

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在使用处理一个电源项目 LM51231-Q1 控制器、我需要您的帮助来为进行配置 负输出级
我的目标是生成 可变负输出电压范围为−18V 至−57V  、通过动态控制 VTRK 引脚 、它从微控制器(ESP32 DAC)接收命令信号。

为此、我遵循了中概述的方法 TI 应用手册 SLVAF68 、其中 LM51231与 A 一起工作 悬空接地(PGND) 参考 VOUT−ó n 、并且 VIN 保持为负值(-18 V)。

不过当我使用进行设计仿真时 PSpice 、输出电压保持固定或运行异常、我会遇到 收敛错误 在瞬态分析期间(例如、ORPSIM-15138和 ORPSIM-15661)。 我认为对于适当的负升压设置、我的电路配置可能仍然不正确或不完整。

我附上了用于审核的原理图(如下所示)。


请您看一看并告诉我:

  • 我的配置有什么问题?

  • LM51231是否适用于此应用、或者其他拓扑/控制器是否更合适?

  • 如何正确实现负输出的悬空 PGND 和 VTRK 跟踪?

非常感谢您的帮助!

此致、
Lucas Seguin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的联系。

    我不建议在此配置中使用 LM51231。 这样做的原因是、如果您想使输出可调、那么 TRK 引脚电压还需要以浮动 GND 为基准、这也是开关状态。 这是不可能的。

    该模型不起作用的原因是、GND 引脚在内部称为全局 GND、因此实际上无法将其用作悬空和开关 GND。

    请看一下随附的 PDF。 我建议使用降压控制器来创建负升压转换器。

    最好的 regardse2e.ti.com/.../4442.Negative-In-to-Negative-Out-power-supplies.pdf

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的详细答复以及花时间调查我的案例。

    让我分享更多关于我的项目的背景信息。 我目前正在撰写学士学位的最终论文、该论文涉及设计智能双轨电源、该电源能够动态调整 AB 类音频放大器的正负电压轨。

    核心理念是使用 ESP32微控制器实时分析音频信号、该微控制器处理信号并通过其集成 DAC 生成相应的模拟控制电压。 然后、该控制信号施加到功率级的 VTRK 引脚、从而动态调整放大器的电源轨、从而提高效率并降低低信号周期内的功率损耗。

    正级(通过在标准升压配置中使用 LM51231实现)在仿真中表现良好。 我的初始计划是通过实现负转负升压拓扑、将相同的 LM51231重复用于负轨。 但是、正如您所指出的、这需要将 VTRK 引用到悬空和开关 GND、而这对于当前的 LM51231模型或结构来说是不可行的。

    此外、一个关键的设计约束条件是跟踪必须对20Hz 至400Hz 之间的 VTRK 信号快速线性反应、这对应于所处理音频信号的典型包络。

    鉴于这种架构和约束、您可以提出以下建议:

    • 是否有任何 TI 控制器或转换器更适合用于实现具有模拟跟踪功能且能够提供−18V 至−57V 电压的负输出级?
    • 理想情况下、该器件应可由 DAC 输出(0.8V 至1.5V)控制、并提供足够快的响应来实时跟随音频动态。

    非常感谢任何建议、应用手册或评估板。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chisto:

    今天是银行假日。 请希望明天得到答复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    请访问 LM5125 https://www.ti.com/product/de-de/LM5125-Q1。

    此部分非常新、专为音频应用而制造。 还将很快提供单相型号。

    但是、对于从负到负的转换、问题是相同的。 如果您要使用升压控制器、只能像前面提到的应用手册中那样执行此操作。 这在理论上是可能的、但您必须将 DAC 信号以开关 GND 为基准。

    我建议改用降压控制器。 为此、请创建新的 E2E 主题。

    此致

    Moritz