工具/软件:
您好 TI 支持团队:
我正在使用处理一个电源项目 LM51231-Q1 控制器、我需要您的帮助来为进行配置 负输出级 。
我的目标是生成 可变负输出电压范围为−18V 至−57V 、通过动态控制 VTRK 引脚 、它从微控制器(ESP32 DAC)接收命令信号。
为此、我遵循了中概述的方法 TI 应用手册 SLVAF68 、其中 LM51231与 A 一起工作 悬空接地(PGND) 参考 VOUT−ó n 、并且 VIN 保持为负值(-18 V)。
不过当我使用进行设计仿真时 PSpice 、输出电压保持固定或运行异常、我会遇到 收敛错误 在瞬态分析期间(例如、ORPSIM-15138和 ORPSIM-15661)。 我认为对于适当的负升压设置、我的电路配置可能仍然不正确或不完整。
我附上了用于审核的原理图(如下所示)。

请您看一看并告诉我:
-
我的配置有什么问题?
-
LM51231是否适用于此应用、或者其他拓扑/控制器是否更合适?
-
如何正确实现负输出的悬空 PGND 和 VTRK 跟踪?
非常感谢您的帮助!
此致、
Lucas Seguin