请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS61093 主题中讨论的其他器件:TLV61047、TLV61048
工具/软件:
您好:
我的客户正在寻找 OLED 电源的升压 IC、如下所示。
请在 TI 产品中推荐最合适的产品。
-输入: USB 5V
- OLED 电源: 10.5V


谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.