This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:针对 OLED 的升压 IC 建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512820/tps61093-boost-ic-recommendation-for-oled

部件号:TPS61093
主题中讨论的其他器件:TLV61047、TLV61048

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找 OLED 电源的升压 IC、如下所示。

请在 TI 产品中推荐最合适的产品。

 -输入: USB 5V

 - OLED 电源: 10.5V

   

   

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请推荐 TLV61047。 这 OLED 不需要负电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng Cheng:

    我的客户尝试使用您推荐的 TLV61047、但它目前缺货且不可用。

    可以将 TLV61048用于上述 OLED 电源吗?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    TLV61048也没问题。 TLV61047的库存将在下一季度正常、您可以联系我们的 FAE 以提交 ZS 订单、首先获取样片。