This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:输出是否可用于为 USB 集线器 IC 供电?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519050/tps25830a-q1-can-the-output-be-used-to-power-usb-hub-ic

器件型号:TPS25830A-Q1

工具/软件:

假设连接到 TPS25830A-Q1的 Type-C 端口 只是 USB 集线器 IC 的一个下行端口。  TPS25830A-Q1的输出是否可用于为集线器 IC 以及其他下行端口的 VBUS 供电? 如果是、则 连接到  TPS25830A-Q1的 Type-C 端口可以是 CDP、其他端口将是 SDP、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、上游 VBUS 是否可用于为 TPS25830A-Q1供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您能提供一个方框图、以便我完全一致地了解系统架构吗?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的内容。 它不完整、但显示了我们要做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、魏少、

    TPS25830A-Q1数据表中的表10-7 显示、对于降压稳压器/VBUS 到输出5V 的电压、CC1/CC2必须检测 Rd 和 Ra 端接电阻器。

    这意味着、除非使用分立式电阻器、否则将不会在 VBUS 上获得输出、除非 Type-C 接收端器件连接到 Type-C 端口并暴露 Rd 和 Ra 电阻器。

    如果我正确理解了该图、您是否计划将 TPS25830A-Q1 VBUS 连接到 USB 集线器 IC 和4个 Type-C 端口?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果此 IC 无法以这种方式工作、您能推荐一款可行的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、输出可以为集线器 IC 和下行端口供电、并且至少有一个下行端口支持电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    这意味着只有在 Type-C 端口连接标有"USB4 "的受电设备时、集线器 IC 和3个端口才会获得 VBUS。 TPS25830A-Q1的建议最大输出电流为3.5A。 3.5A 是否足以分配至所有4个端口和集线器 IC?  

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.5A 就足够了。 、1 μ s、我们不希望 VBUS 依赖于 CC1、CC2连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    那么、您需要什么来触发 VBUS 呢?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 电源或 VBATT、我们可以使用 ACC 等开关电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    然后、您可以在 CC1或 CC2上连接一个5.1k Ω 电阻器。 则 VBUS 将始终开启。

    如果您计划根据 USB-IF 的 Type-C 规范对此进行测试、这将导致测试失败。  

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Type-C 端口连接到设备、是否会导致任何问题? 它仍然可以支持 TYPE-C (3A)+ CDP 吗? 如果使用 Type-C 转闪电电缆连接 iPhone 13、充电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    这可能会导致问题、因为手机或其他受电器件可能检测到5.1k Ω 电阻并认为它已连接到 UFP。

    我建议使用 TPS2583XAQ1EVM-147进行测试。 J5和 J6接头(下面的红色框中突出显示)可用于将 CC1和 CC2连接到5.1k 电阻器。

    我们已经完成了一个互操作性测试与 iPhone 12使用类型的 c 到闪电电缆和手机绘制2.5A,所以我预计 iPhone 13将表现出类似的行为.

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个快速问题。 数据表显示支持4.5-36V 输入电源、但评估板至少显示6V。 在这种情况下、上行端口的5V 电压是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    TPS25830A-Q1具有一个集成的降压稳压器。 因此、TPS25830A-Q1数据表中的图11-12显示、 如果 VIN 为5V、VBUS 将为~4.7V、负载为3.5A。 这就是 EVM 用户指南建议至少使用6VIN 的原因。

    BR、

    Seong