工具/软件:
假设连接到 TPS25830A-Q1的 Type-C 端口 只是 USB 集线器 IC 的一个下行端口。 TPS25830A-Q1的输出是否可用于为集线器 IC 以及其他下行端口的 VBUS 供电? 如果是、则 连接到 TPS25830A-Q1的 Type-C 端口可以是 CDP、其他端口将是 SDP、对吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
假设连接到 TPS25830A-Q1的 Type-C 端口 只是 USB 集线器 IC 的一个下行端口。 TPS25830A-Q1的输出是否可用于为集线器 IC 以及其他下行端口的 VBUS 供电? 如果是、则 连接到 TPS25830A-Q1的 Type-C 端口可以是 CDP、其他端口将是 SDP、对吗?
你好、魏少、
TPS25830A-Q1数据表中的表10-7 显示、对于降压稳压器/VBUS 到输出5V 的电压、CC1/CC2必须检测 Rd 和 Ra 端接电阻器。

这意味着、除非使用分立式电阻器、否则将不会在 VBUS 上获得输出、除非 Type-C 接收端器件连接到 Type-C 端口并暴露 Rd 和 Ra 电阻器。
如果我正确理解了该图、您是否计划将 TPS25830A-Q1 VBUS 连接到 USB 集线器 IC 和4个 Type-C 端口?
BR、
Seong
您好、Wei、
这可能会导致问题、因为手机或其他受电器件可能检测到5.1k Ω 电阻并认为它已连接到 UFP。
我建议使用 TPS2583XAQ1EVM-147进行测试。 J5和 J6接头(下面的红色框中突出显示)可用于将 CC1和 CC2连接到5.1k 电阻器。

我们已经完成了一个互操作性测试与 iPhone 12使用类型的 c 到闪电电缆和手机绘制2.5A,所以我预计 iPhone 13将表现出类似的行为.
BR、
Seong