This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:DDR5功率器件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514816/tps51200-ddr5-power-part

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS51916

工具/软件:

您好、

上一个 DDR4项目使用了 TPS51200。 我想需要一个具有 VDDQ (最大值<1A)和 VTT (最大值< 0.5A)的 DDR5器件(如 Micron MT60B1G16HD-56B:D)。您是否有任何建议使用成本更低的功率器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    对于 DDR5、我们有一个符合 JEDEC 标准的 PMIC 目录、根据这些电流规格、这些 PMIC 可能会大材小用。 即 TPS53832A这是我们的最低电流版本。

    该器件是否适用于您的应用? 您的设计是否需要满足 JEDEC 要求?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计无需满足 JEDEC 要求。 我们是否可以将 TPS51200重复用于 DDR5 VTT?我看到了可支持 DDR 到 DDR4的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    TPS51200仅支持 VTT、因此、如果您的应用需要 VDDQ 和 VTT 输出、则可能需要类似的器件 TPS51916TPS51116

    在这两种方案中、TPS51916是成本较低的选项。

    此致、

    James