Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 主题中讨论的其他器件: TPS51916
工具/软件:
您好、
上一个 DDR4项目使用了 TPS51200。 我想需要一个具有 VDDQ (最大值<1A)和 VTT (最大值< 0.5A)的 DDR5器件(如 Micron MT60B1G16HD-56B:D)。您是否有任何建议使用成本更低的功率器件?