Thread 中讨论的其他器件:BQ25756EVM、 BQ25750EVM、 BQ25756
工具/软件:
大家好、我正在尝试演示下图所示的以下设置:
一个 TPS26750EVM 连接 BQ25756EVM 作为电源、以提供24V 5A 电源。 电源上的电源来自连接到工作台电源的 HV_SYS。
另一侧的一个 TPS26750EVM 充当受电方、由24V 5A 电源供电。 EPR USB-C 电缆用于将它们连接在一起。
我看到的问题是:
1)当 HV_SYS = 5V 时、 测得源极 J4和灌电流 J4上的 VBUS 为3V。 对我来说并不合适。
2)当 HV_SYS = 24V (或任何 高于5V 的电压)时、源上的 PP_EN 和 VBUS LED 以1Hz 的速率闪烁、基本上 VBUS 输出每秒在0V 和5V 之间切换一次。 系统似乎在不断复位。
我想我已经正确地对电路板进行了编程。
非常感谢这里的 FAE 支持。
谢谢!