This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:异常行为。

Guru**** 2520860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, TPS26750EVM, BQ25750EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500115/tps26750evm-unexpected-behaviours

器件型号:TPS26750EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756EVMBQ25750EVMBQ25756

工具/软件:

大家好、我正在尝试演示下图所示的以下设置:

一个 TPS26750EVM 连接 BQ25756EVM 作为电源、以提供24V 5A 电源。  电源上的电源来自连接到工作台电源的 HV_SYS。

 另一侧的一个 TPS26750EVM 充当受电方、由24V 5A 电源供电。 EPR USB-C 电缆用于将它们连接在一起。

我看到的问题是:

1)当 HV_SYS = 5V 时、 测得源极 J4和灌电流 J4上的 VBUS 为3V。 对我来说并不合适。

2)当 HV_SYS = 24V (或任何 高于5V 的电压)时、源上的 PP_EN 和 VBUS LED 以1Hz 的速率闪烁、基本上 VBUS 输出每秒在0V 和5V 之间切换一次。 系统似乎在不断复位。

我想我已经正确地对电路板进行了编程。

非常感谢这里的 FAE 支持。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    感谢您联系我们!

    您能否分享与这两个 EVM 搭配使用的 json?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您可以告知如何导出 json 文件吗? 因为我只能导出二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    有关如何导出 json 文件的信息、请参阅 EVM 用户指南中的第3.4.6.2节"导出和导入设置"。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    请查找随附的用于受电方和供电方 jsons 的 ZIP 文件。

    e2e.ti.com/.../1108.config.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    感谢您提供。 我将在结束时进行测试、并向您提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    只是想知道您是否有机会在您的最后重新创建我的设置吗?

    谢谢

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    我对延迟这个问题深表歉意。 本周我应该能够获得反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    在查看提供的 JSON 时、我注意到最大拉电流为240W、但仅设置5V/3A SPR PDO。  

    根据 USB PD 规范、在 EPR 模式下运行时、支持 EPR 的供电方端口必须在固定20V 下提供100W。  

    我建议根据 GUI 中 Transmit Source Capabilities 寄存器的默认设置生成一个新的 json 文件、并使用相同的设置进行测试。  

    如果切换仍然存在、请告诉我。 另外、如果您观察到异常行为、请捕获 PD 日志。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 我尝试了在 GUI 中为源端和接收端 EVM 设置的默认设置、但它们不起作用。 我无法捕获 PD 日志、因为我的 PD 分析仪尚未到达。 您是否有机会在工作台上重新创建我的设置? 您能否请演示我的物理设置(如上图所示)如何在实验室工作台上将24V 电压从电源传输到接收端?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    您能否在收到分析仪时共享 PD 日志?

    同时,我可以在我的工作台上重现,并在本周回到你身边。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    当然、我会分享这些内容。

    我今天遇到的另一个问题是无法刷写器件。

    我相信以下图像表明我已确保连接正常工作、但在尝试刷写时应用程序仍然显示断开连接。 你有什么想法为什么它是? 我已经尝试拔下/插上并连接/断开很多次,并尝试在 Web 浏览器和本机应用程序。 但上周工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    您是否使用最初用于刷写电路板的同一台 PC? 通常、EVM 应在设备管理器中显示为"TivaWare USB Serial Port"。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    是的、我使用的是同一台 PC。 我发现重新启动电脑解决了问题。 请告诉我您何时在工作台上验证了设置。

    谢谢、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    我很高兴现在闪存功能正常。  

    我今天完成了 EVM 设置、用您的 jsons 刷写了 EVM、也看到了您描述的相同行为。

    几个问题/评论:

    1 -您提到要协商24V/5A 的 PDO、但两个 JSON 都提供了高达48V/5A 的支持。 这意味着受电方将请求供电方提供的最高可用 PDO、在本例中为48V。 您尝试在两侧实现什么电压/电流?  

    2 -要协商24V 合约、我将两侧的最大 PDO 设置为24V/5A、并可以看到协商成功发生。 请看下面的我的 jsons。  

    请告诉我,如果你也能看到这个工作正常在你的结束  

    e2e.ti.com/.../TPS26750_5F00_24V_5F00_5A_5F00_Source.json

    e2e.ti.com/.../TPS26750_5F00_24V_5F00_5A_5F00_Sink.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的反馈。

    我尝试了您的 jsons、但我的 EVM 仍然表现出相同的行为。 有关 PD 日志、请参阅随附的文件。 CCGX3文件可以打开 Inez-Infineon 协议分析器实用程序(EZ-Infineon PDTm 协议分析器- PD 开发人员中心) 、以便查看详细的解码消息。 您可以看到供电功能没有提到 EPR PDO。 一旦发送端 SPR PDO 进行广播、VBUS 就会下降。

    需要注意的几个方面:

    1.我使用已知良好的 Apple PD 壁式适配器(20V 3A)作为供电方、并将 TPS26750EVM 与您的接收端 json 一起用作接收端。 该 EVM 在接受20V 电压时运行良好。 因此、我想我们可以确认接收端是否正常工作。

    2.如何知道  BQ25756EVM 是否正常工作? 电路板上没有指示。

    e2e.ti.com/.../pd-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    感谢您提供 PD 日志。 您使用哪个版本的工具来捕获 PD 日志?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我  PD    在 PD PC 上使用了此 CY4500-EPR | CY4500-EPR EZ-Windows 协议分析器- EZ-Windows 分析器实用程序-英飞凌在 PD PC 上使用了 EZ-Windows 协议分析器实用程序4.2.0版软件。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    谢谢你。 我下载了其他版本。 我将重新下载并返回给您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您是否能够从 PD 日志中获得任何见解?

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    我注意到、受电方没有在 PD 日志中向供电方发送任何请求消息。 此外、VBUS 电压看起来也异常。  

    我建议尝试使用已知受电器件测试源 PD + BQ 板、并查看它是否建立5V 合约。 确保 PD 和 BQ 之间发生 I2C 通信。 您还可以测量 BQ 的 VIN 侧的电压、以确保提供预期的输出电压。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的建议。 我已经过此尝试、当 HV_SYS 上的电压为5V 时、BQ 的 VIN 为3.2V。 协商没有发生。

    我还注意到、仅通过 J3和 J8为 PD EVM 供电时、不存在 I2C 流量。 仅当通过 J4或 J6供电时才会出现 I2C 流量。  

    我认为我们不能无限期地调试此 EVM、因为我们有项目的截止日期要求。 我是否可以申请采购订单来购买一组新的2个  TPS26750EVM 和1个 BQ25756EVM、并且在发货给我们之前、应该对它们进行编程和测试、以满足开箱即用的24V 5A 要求?

    谢谢、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    [报价 userid="634012" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500115/tps26750evm-unexpected-behaviors/5828287 #5828287"]

    感谢您的建议。 我已经过此尝试、当 HV_SYS 上的电压为5V 时、BQ 的 VIN 为3.2V。 协商没有发生。

    [/报价]

    您能否改为在 BQ EVM (VIN)上连接电源、并确保插入器板已拧紧?  

    由于我们有项目的截止日期、因此我认为我们负担不起无限期地调试此 EVM。 我是否可以申请采购订单来购买一组新的2个  TPS26750EVM 和1个 BQ25756EVM、并且在发货给我们之前、应该对它们进行编程和测试、以满足开箱即用的24V 5A 电流要求?

    我完全理解。 开箱即用固件不会设置为24V/5A、因为这不是标准 EPR PDO。 但是、提供的 jsons 应能够满足24V/5A 要求。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您能否将电源改为连接到 BQ EVM (VIN)上、并确保插入器板已拧紧?  [/报价]

    我尝试了这个,它是不工作的。  

    不过、我发现、当在连接中使用 json 进行编程时、源 PD EVM 在没有 BQ 的情况下独立工作时、可以提供5V3A 电流。 还会附加 PD 日志。 受电方 PD EVM 上测得的 VBUS 为5V、这是预期结果、但受电方 PD EVM PPHV 约为2V。 为什么会这样? 然后、我将受电方交换为已知良好的5V 受电方设备、发生了协商、并已正确通电。

    我认为这也意味着问题可能来自 BQ。 我想我会购买一个新的 BQ25756EVM。  有  BQ25756EVM 和 BQ25750EVM。 有何差异? 点击  BQ25756评估模块用户指南(修订版 D)中的在 TI.com 上订购 EVM 时? 需要我去查看 BQ25750EVM。

     

    开箱即用固件将不会设置为24V/5A、因为这不是标准 EPR PDO。

    开箱即用固件中的设置是什么? 我只需确认1个 开箱即    用的 TPS26750EVM 可以使用1个开箱即用 BQ25756EVM 执行240W (48V/5A)供电方和240W (48V/5A)受电方。 如果没有、请详细说明。

    此致、

    Ming

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有  BQ25756EVM 和 BQ25750EVM。 有何差异?

    这些 EVM 适用于不同的 BQ 器件。 TPS25756与 BQ25756搭配使用。  

    开箱即用固件中的设置是什么? 我只需确认1个 开箱即    用的 TPS26750EVM 可以使用1个开箱即用 BQ25756EVM 执行240W (48V/5A)供电方和240W (48V/5A)受电方。 如果没有、请详细说明。

    EVM 用户指南的第2.3节重点介绍了这一点:  

    此外、请参阅下图以确保 BQ25756上的跳线配置正确。  

    此致、  

    Aya Khedr