This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:300W 电源设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520615/ucc28600-q1-300w-power-supply-design

器件型号:UCC28600-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

此 IC (UCC28600TDRQ1)是否适用于设计300W 直流/直流反激式转换器?

在 IC 数据表中的应用提到的节能电源高达200W。 IC 数据表中没有有关300W 的信息。

但在 Web Bench 工具中、它支持高达 Viltage48V 的最大输出电压、最大输出电流为10A。  

根据我们的要求、输出电压为48V、输出功率为300W。 我可以继续使用该 IC (UCC28600TDRQ1)吗?

我已从 TI 网站下载 UCC28600-Q1的 Spice 模型。 但无法正常工作。 显示下面附加的错误消息。

您能提供任何正常工作的 SPICE 模型吗?

请尽快澄清这一点。

此致、

Lakshmi Sudha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lakshmi、  

    是的、UCC28600-Q1控制器可以用于300W 转换器。   
    通常、由于涉及较高的峰值电流、反激式设计在~200W 以上的效率会降低、但反激原理不受任何功率等级的限制。  
    只有实施注意事项限制了反激式拓扑可行使用的功率级别。

    TI 的 PSpice 模型在 LTspice 中不起作用。  我们不支持与该计划一起使用。  
    请使用 PSpice for TI、该工具可从此处下载: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 

    此致、
    Ulrich