This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495RPHEVM:需要帮助修改 LM61495EVM、以便在24V 卡车应用中实现12V/10A 输出

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495RPHEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523952/lm61495rphevm-help-needed-modifying-lm61495evm-for-12v-10a-output-in-24v-truck-application

器件型号:LM61495RPHEVM

工具/软件:

您好、我最近购买了 LM61495RPHEVM 直流/直流降压转换器评估模块 、当前配置为3.3V 或5V 输出、提供高达10A 的电流。 我的目标是重新设计该套件以提供 12V 输出、10A 同时确保敏感应用的高效率和稳定性。

这个修改后的转换器将用于为供电 NVIDIA Jetson Nano 这对电压波动非常敏感。 即使输出中出现短暂的不稳定、也会导致其关断、直到下电上电。 因此、我希望始终确保输出干净可靠、尤其是在严苛的条件下 汽车卡车环境

我的应用中的输入电压来自24V 卡车电池系统、其中 标称电压为24V 但我希望它能达到 充电期间为29V 。 我也在考虑 负载突降等瞬变(高达35V 至40V) 冷启动尖峰(也高达40V) 。 我已经注意对此行为进行建模并在外部应用适当的保护、但我希望确保重新设计 LM61495EVM 在这些条件下是稳健的。

在审查 EVM 设计时、我注意到了 输出电容器(如 C11、C16、 C12 和 C15) 额定电压仅为10V。 由于新输出将为12V、因此我认为需要将这些电容器替换为额定值为的电容器 16V 或更高 、同时保持相同的电容值。 请确认该假设是否正确。

另一个问题与有关 BIAS 引脚 。 在 EVM 中、BIAS 引脚连接到 VOUT、在3.3V 或5V 下运行正常。 但数据表会发出警告、防止在更高的输出电压下这样做。 由于我现在计划使用12V 作为 VOUT、因此我假设我不应再将 BIAS 连接到 VOUT。 我不清楚在这种情况下偏置内部稳压器的最佳实践。

至于效率、我打算 保持400kHz 的开关频率 用于评估套件、以最大程度地降低复杂性和更改。 根据我的理解、较低的开关频率可提高效率、但可能会导致较大的元件尺寸和较慢的瞬态响应。 鉴于 Jetson Nano 的灵敏度、我觉得400kHz 是一个平衡的选择。

关于电感器:EVM 使用 2.4µH 电感器 ,这似乎很好的5V 在10A ,但我运行数据表的公式来计算12V 在10A 输出,并得到合适的电感 8.4µH 简介 峰值电流比 K = 0.25 。 但是、数据表并未清楚地说明如何选择这个 k 值、或者如何优化它以在汽车应用中实现实际效率、噪声和尺寸折衷。 我也不确定如何估算 DCR (直流电阻) 以及对于该电流水平可接受的范围。

考虑到这一切,我希望你能回答以下问题:

  1. 我应该更换电容器 C11、C16、C12 和 C15 对于12V 输出的额定电压更高版本?

  2. 的正确配置是什么 BIAS 引脚 当 VOUT 为12V 时? 它应该连接到 VIN 还是保持悬空?

  3. 400kHz 在嘈杂的叉车电气环境中、仍然有一个适合12V/10A 输出的开关频率、或者您是否建议更改它?

  4. 对于12V/10A 设计、理想的选择是什么 电感值 、以及应如何选择 纹波电流比(k)

  5. 如何确定 右 DCR 范围 您可以推荐一个 适用电感器器件型号 该配置的 RMS 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    请参阅下面的:

    Unknown 说:
    在审查 EVM 设计时、我注意到了 输出电容器(如 C11、C16、 C12 和 C15) 额定电压仅为10V。 由于新输出将为12V、因此我认为需要将这些电容器替换为额定值为的电容器 16V 或更高 、同时保持相同的电容值。 请确认假设是否正确。

    是、在12Vout 条件下、我个人建议使用25V 电容器。 您应该改用16V 电容器。 它应该仍然有效。

    Unknown 说:
    至于效率、我打算这样做 保持400kHz 的开关频率 用于评估套件、以最大程度地降低复杂性和更改。 根据我的理解、较低的开关频率可提高效率、但可能会导致较大的元件尺寸和较慢的瞬态响应。 考虑到 Jetson Nano 的敏感性、我觉得400kHz 是一个平衡的选择。

    400kHz 没问题。  

    Unknown 说:
    的正确配置是什么 BIAS 引脚 当 VOUT 为12V 时? 它应该连接到 VIN 还是保持悬空?

    偏置的目的是使器件内部 LDO 在将 VIN 转换为器件所需的逻辑电平时能够减少工作量。 至少只需添加一个100nF 电容器并将其保持悬空。 应该可以连接到 VOUT (VOUT < 16V)。 我不建议将其连接到 VIN 或任何大于16V 的电压。

    Unknown 说:
    对于12V/10A 设计、什么是理想的选择 电感值 、以及应如何选择 纹波电流比(k) ?

    我建议对 K 使用30%的精度  

    Unknown 说:
    如何确定 右 DCR 范围 您可以推荐一个 适用电感器器件型号 对于此配置?

    您需要检查 ITEMP ISAT (30%值) 电感统计数据。 如果您的运行条件高于这些值中的任何一个、我不建议使用该电感器。 一些电感器可能具有较高的 DCR、但较大、热导率更好、因此没关系。

    如果您设计了原理图、您可以发布新帖子、我们的团队会对此进行审查。

    谢谢、

    Andrew