This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160ARGCT 看门狗配置

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90160, UCD90160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519391/ucd90160a-ucd90160argct-watchdog-configuration

器件型号:UCD90160A
Thread 中讨论的其他器件:UCD90SEQ64EVM-650UCD90160

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在设计中使用 UCD90160ARGCT 电源序列发生器、并且我们正在使用 TI 评估套件(UCD90SEQ64EVM-650)对其进行验证。

下面附件是我们设计中使用的看门狗电路的方框图:



GPIO6配置为看门狗输入、GPIO12配置为看门狗输出。
UCD90160ARGCT  (看门狗输入)的 Zynq MPSoC 至 GPIO6提供了一个周期性脉冲。

此外还附加了 GUI 中配置的屏幕截图


我们观察到以下行为:
当看门狗输入(GPIO6)定期发出脉冲时、看门狗输出(GPIO12)保持高电平、符合预期。
当输入脉冲停止时、看门狗输出也会变为低电平、这也符合预期。

 但是、我们的要求是在输入脉冲停止时看门狗输出变为低电平、然后自动恢复高电平。 目前、输出保持低电平、在我们手动干预之前不会返回高电平。

 请确认:

  • UCD90160是否支持这种类型的看门狗输出复位行为?
  • 如果是、如何配置(通过 GUI 或寄存器)?

我们感谢您提供有关如何实现所需看门狗行为的指导。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、UCD90160不支持该行为:如果计数器未在配置的时间内定期复位、则 WDO 引脚将被置位并保持有效状态、直到 WDI 引脚切换或 SYSTEM_WATCHDOG_RESET 命令(D4h)被写入器件为止。

    此致

    Anne NGO

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表(图26:带看门狗的系统复位)、我们预计在看门狗复位时间或跟踪延迟后会自动释放系统复位信号。

    我们在设计中实现了该目标:

    • GPIO12之前被配置为看门狗输出(WDO)现在在 GUI 中被设置为系统复位。
    • 看门狗启动和复位时间配置正确。
    • 定义延迟/释放时序。

    附加了 GUI 中配置的图像以供您参考:

    观察结果:
    当 WDI 停止切换时、WDO (配置为系统复位)按预期变为低电平。 但是、它不会自动返回高电平、无限期地保持置位状态。
    我们预计 WDO 将切换(变为低电平、然后变为高电平)、以允许 CPU 恢复、如数据表中所述。

    您能否确认是否需要任何其他条件/设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否发送 Fusion GUI 保存的项目文件(.xml)、以便我们查看一下。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请根据要求从 Fusion GUI 找到随附的.xml 文件。

    .e2e.ti.com/.../UCD90160A_5F00_PowerSequencer.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    将系统复位延迟时间更改为使用"延迟时间"而不是"GPI 跟踪释放延迟时间";它应该起作用。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    我们实施了您提供的建议、看门狗功能现在可以正常工作。 然而、我们发现 WDO 引脚行为存在问题:

    • 器件的 WDO 配置为 高电平有效 、输出保持不变 很高 然后继续 仅当 WDI 停止切换时才为低电平

    • 当配置为时 低电平有效 、输出保持不变 成为低电平 然后继续 仅当 WDI 停止切换时才为高电平

    此行为似乎是 相反 比预期值高得多。 还有什么我们遗漏的吗?

    此致、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    进行更改时、请确保存储到闪存、然后对器件进行下电上电、以使看门狗正常工作。

    此致

    Anne NGO