This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:HV 开关中的脉冲变化

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523783/ucc28c43-pulse-variation-in-hv-switching

器件型号:UCC28C43

工具/软件:

你(们)好

我将 UCC28C43用于转换器输入电压200V 至640v、额定功率为15W、变压器电感为720uH、开关频率为180kHz

问题:当我运行200V 栅极脉冲相等时、当我将电压增加到300V 时、脉冲是交替的短脉冲和宽脉冲。

由于高 dv/dt 使 CS 引脚达到 阈值并关断、我希望出现这个问题、以便补偿下一个脉冲将足够宽、能够保持输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我知道这个 IC 的前沿黑出时间,我已经使用了 CS 引脚滤波1.6Mhz 带宽,即使这个问题是有的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您看到较窄和较宽的脉冲交替时、首先要检查是否是由于斜率补偿设置不正确。 另一种可能是 COMP 引脚电压的电平会导致脉冲导通和关断、或反馈环路不稳定。 您需要显示此脉冲模式的波形、以帮助进一步分析。

    此 IC 没有片上前沿消隐。 需要调整 CS 引脚滤波器以从外部调整消隐时间。

    在此基础上、您需要一起显示 MOSFET Vgs 波形-我怀疑 Vgs 存在会导致 Vds 干扰的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试了增加斜率补偿、但问题仍然存在。 即使在这些条件下、占空比也保持在50%以下。 因此、我不能肯定斜坡补偿是否是问题的根本原因。

    在200V 时、系统以40%的占空比运行。 当电压增加到300V 时、占空比会降低、此时问题开始出现

    另外、为了更加清晰、我还在此处附加了原理图

    这是 Vgs 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供完整的原理图-有需要查看的内容-您提供的部分并不能帮助您确定重点。

    VGS 显示干扰导致 VDS 干扰。 同样、我需要查看完整的原理图、以便提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请找到 下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电路不使用 TI 器件。 我不能支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    抱歉、我使用 UCC28C43、而不是 LT1243、仅用于仿真目的、而是使用此 LT 器件。 我在使用 UCC28C43仿真模型时遇到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、没有 TI 器件、我不支持原理图。 请先更新 TI 器件的电路、然后我才能根据 TI 政策提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我附上更新后的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在一个屏幕中提供 RT/CT、Vgs、Vds 和 CS 波形、以帮助了解它们的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在一个屏幕中提供 RT/CT、Vgs、Vds 和 CS 波形、以帮助了解它们的关系。

    此外、在一个屏幕中提供 RT/CT、Vgs、Vds 和 COMP 波形、帮助了解它们的关系。