This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:用于初级电芯监测的电量监测计 IC

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515648/bq35100-fuel-gauge-ic-for-primary-cell-monitoring

器件型号:BQ35100

工具/软件:

我目前正在开发一个基于湿度传感器的无线传感器节点、该节点由原电池供电、可以是锂亚硫酰氯(LiMnO₂ μ m)或锂二氧化锰(LiSOCl₂ μ m)。 目标是在不更换电池的情况下操作传感器5至10年。 为了监控剩余的电池寿命、我计划集成一个电量监测计 IC。

传感器在每个测量周期内针对20 µs 运行、并在其余时间内保持睡眠模式。 测量间隔可以是5、10或15分钟。 目前、传感器模块的有效电流为20 mA、睡眠电流为60 µA。

我正在考虑使用 BQ35100 参考设计。

查询:  BQ35100是否可以在传感器睡眠期间进入睡眠模式、以便降低平均电流消耗? 这样做是否会影响电量监测计读数的准确性或其随时间推移跟踪电池容量的能力?

此外、您是否可以推荐与锂亚硫酰氯(LiSOCl₂ μ m)和锂二氧化锰(LiMnO₂ μ m)电池兼容的其他电量监测计 IC?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ35100是唯一能够估算不可充电电池容量的电量监测计。  

     LiSOCl₂锂亚硫酰氯(μ m)、您需要使用 EOS 模式。

     LiMnO₂锂二氧化锰(μ m)、您需要使用 SOH 模式。

    TRM 中的第5章介绍了模式。  bq35100技术参考手册(修订版 C)

    第6.1章介绍了 GE 引脚以及如何降低电流消耗。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在时间间隔内将器件置于睡眠模式是否会影响测量读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 GE 引脚未启用时、该器件不会进行测量。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题: SOCl₂ BQ35100对锂 μ H 电池的 EOS 模式用法的说明

    尊敬的 TI E2E 支持:

    如果我使用的是 锂亚硫酰氯(Li- SOCl₂) 电池供电、并打算使用 BQ35100 电量监测计 IC。 根据数据表、 服务结束(EOS)模式 采用电压、电流和温度数据来估算电池的内部电阻及其变化率、这表示电池的剩余使用寿命。

    查询:

    1. EOS 模式是否依赖库仑计数来估算容量?
      根据提供的信息、EOS 模式似乎不使用库仑计数。

    2. SOCl₂我使用的是锂离子电池、因此仅使用 EOS 模式而不使用累加器(ACC)或运行状况(SOH)模式是否正确?

    3. 我是否能够在 EOS 模式下看到剩余电量(以百分比表示)或荷电状态(SOC)?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) EOS 模式不使用 CC。

    2)正确

    3)是的、EOS 将输出 SOH 值、TRM 中描述的是5.3.3。

    TRM 中的第5章介绍了不同的模式。   bq35100技术参考手册(修订版 C)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SOH 配置 有两种不同的量、对吧?

    查询:

    1. 我们可以估算一下 剩余电池电量百分比 使用 SOH? MnO₂ SOH 在 EOS 模式下可用、为什么为锂离子化学电池提供单独的 SOH 算法?
    2. 是否有任何文档以 EOS 模式下的百分比形式显示电池容量?
    3. EOS 模式不使用库仑计数、因此在两次测量之间将器件置于睡眠模式是否会影响 SOC 精度-与库仑计数不同、库仑计数必须始终保持活动状态? 我的目的是降低电量监测计 IC 的平均电流消耗。

    4. 什么是 累加器 模式? 它是否使用库仑计数? 它用于什么目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepesh 您好

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="654794" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515648/bq35100-fuel-gauge-ic-for-primary-cell-monitoring/5837902 #5837902"] SOH 配置 有两种不同的数量、对吗?

    不在这种情况下、因为这些是用于不可充电的电池。

    1)对于该器件、SOC = SOH

    2) SoH/SOC 将是一个百分比

    3) 在 EOS 模式下,在任何主要放电活动之前应发出 GAUGE_START ()命令。 这将确保使用任何主要的放电脉冲来确定蓄电池的状态。

    4)蓄能器模式用于非 二氧化锰锂(LiMnO2)或 氯化锂(LiSOCl2)的不可充电电池。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题:BQ35100 电量监测计 IC 引脚排列查询

    您好、

    我对将传感器连接到 BQ35100电量监测计 IC 有疑问。
    根据数据表中提供的引脚排列、我假设传感器应连接在之间 BAT+ 电池组 信号

    查询:

    1. 我应该连接 传感器正极端子 最终目的 BAT+ 磁通密度  接地端子 最终目的 电池组
    2. 应该 检测电阻 放置在之间 电池的负极端子 GND 铜?
    3. 的目的是什么 VIN 引脚? 它可以保持悬空吗?
    4. 根据典型应用电路、检测电阻值为 100 mΩ 。 是否可以更改此值?
    5. 是需要使用 10K NTC 又了解了 TS 引脚? 如果我不想使用它、我是否应该使用来下拉 TS 引脚 10K 电阻器 ? 它是否具有内部温度传感器作为替代选项?
    6. 我应该连接 REGIN 引脚连接到 BAT+ 终端?
    7. 蓝色框中标记的电路的用途是什么? 该电路中的电容器是否可以标记为 DNP 而电阻器是否替换为短路?
    8. CAN SRP SRN 引脚互换吗?
    9. 为什么是 警报 引脚上拉至 2.5V ? 能否将其上拉至 电池电压 而是?
    10. 数据表建议连接 NC 引脚到 VSS 。 它可以保持悬空吗?

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) BAT-和 PACK-、请遵循 EVM 原理图 bq35100EVM-795评估模块用户指南

    2) BAT-和 PACK-

    3) 可选电压测量输入,建议切换未使用的引脚。

    4)是的、您可以为不同的电流应用选择所需的检测电阻。 最重要的是、您不能违反 SRN/SRP +/- 0.125V

    5)如果该引脚未使用、您可以将其接地、可以使用内部检测电阻。 不过、为了更准确地进行测量、应注意热敏电阻应放置在电池组上。

    6)是的,只要它不超过该引脚的绝对最大值。

    7)这是检测电阻的滤波器电路、需要这些元件。

    8)没有

    9)可能不是,但它取决于电池电压。

    10)请将此引脚接地。

    此致、

    Diego