This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS08-Q1:TPS2HCS08-Q1 - R (SNS)计算

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521373/tps2hcs08-q1-tps2hcs08-q1--r-sns-calculation

器件型号:TPS2HCS08-Q1

工具/软件:

对于高侧开关 TPS2HCS08B-Q1、如何计算 额定电流为3.5A 的12V 负载应用的 R (SNS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    这主要取决于您是否使用 I2T 以及所需的 I2T 阈值。 然后、您可以计算与3.5A 等相对应的 ADC 电流检测读数

    您计划使用 I2T 吗?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们未使用 I2T 函数。 我们只使用它作为 HSD ,所以为了检测输出通道电流,我们将如何设计 R(SNS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    请使用数据表第8.4.2.2节中的以下公式:

    例如 、要 在3.5A IOUT 下获得1023的 ADC 读数、公式为:RSNS =(5000 * 2.81)/(1023 * 3.5)* 1023 = 4014或 RSNS ~= 4K。 使用较低的 RSNS 可以获得3.5A 时的较低 ADC 读数。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这里建议 RSNS 的值最大为1.5k。 那么、是否可以超越这一限制、使用4K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    是的、没关系。

    谢谢、

    Patrick