This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150栅极整形控制

Guru**** 2394215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522644/tps65150-tps65150-gate-shaping-control

器件型号:TPS65150

工具/软件:

某些产品承载用于 LCD 栅极整形信号的 CTRL 或 FLK 输入。 是否有任何示例或实际控制器具有此类输出、或者此信号是否来自 LCD 本身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会给你答复,感谢耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、CTRL 信号来自  LCD 面板的时序控制器。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我曾在许多 LVDS、MIPI 和 RGB 面板上工作、但没有看到 FLK 这样的信号 SUH。   液晶屏上通常使用什么信号名称?  是否有任何支持此类输出信号的面板示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考下面的方框图。

    FLK 由 RST 从 LCD 传导。 现在、许多 LCD 面板不再需要此功能。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这可能会解释为什么我找不到具有 FLK 输出的 LCD。 谢谢。