This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:-20°出现低温故障

Guru**** 2363350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514469/tps25762-q1-low-temperature-malfunction-at--20-c

器件型号:TPS25762-Q1

工具/软件:

您好:
我们需要您帮助解决 USB C PD 上的问题。 我们使用 TPS25762-Q1。 我们从相关的演示板开始、然后在我们自己的板上制作了电路。
在室温下工作是经过验证的、但我们在-15°和-20°之间会遇到故障 如果需要、我可以通过电子邮件分享原理图。

负载为 BK 精度8502动态负载 (在烤箱外)
适配器为 Joy-IT COM-ZY12PDN-SDN-COM ST (位于烤箱外)
电源是一个阵列364A、设置为15Vdc、电流限制为5A  (在烤箱外)

以下是我获得的各种读数:

  • 输出5V 1A

未观察到故障。 观察到的压降取决于安装过程中使用的电缆。

  • 输出9V 1A  

与5V 结果相同

  • 输出15V 1A

激活15V 后、输出端会出现噪声。 当动态负载激活时、噪声会加剧、输出电压在500ms 后关断。 然后、系统会自动重新启动、默认为5V。

  • 输出20V 0A

当切换到20V 时会观察到相同的故障、噪声会很强烈并在500ms 后关断系统。

  • 输出20V 1A

负载设置为1A 时的运行情况相同。 系统关闭。

  • 输入与输出

这一操作使我相信、这是导致问题的"提升"部分。 您是否有关于所用电感器的低温运行的任何信息?
您是否知道关断前的代表性500ms 延迟?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我同意您的评估、认为它与增强操作有关。  我已向您发送电子邮件、其中提供了原理图和固件配置。

    您能否确认将负载设置为直流恒定电流?  您使用了"动态负载"一词、我想确保您并不是在电子负载上设置了某种高频交流曲线。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新与 Eric 的对话:我们还没有解决方案、我们尝试增大化学输出电容(假设升压电流过大)、并且我们在低温下测量了扼流圈、但没有改善。

    如果有人有任何想法、我们很乐意倾听您的心声!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的更新。  我也很难理解这种现象。

    以下是一些前进的想法:

    • 如果您能够通过电子邮件共享您的布局、我可以看看它。
    • 是否有任何理由怀疑装配体问题?  或许重新焊接器件会有所帮助?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:
    问题已经解决、这是33 μ F 输出化学电容器的尺寸测量不良、我们选择的 EEE-FN1H330V 模型的 ESR 约为0.88 Ω、而对于 EVM 的 ESR、则为0.04 Ω。 更换电路板上的电容器可以解决问题、我将向您展示一个前后图:

    谢谢您、