This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:尽管启用了2.8V、负载开关仍未打开

Guru**** 2638245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523032/tps22811-load-switch-not-turning-on-despite-enable-2-8v

器件型号:TPS22811

工具/软件:

在连接的电路中、当我按下按钮时、EN 引脚正确上升至2.8V、  

输入系统开关也是正确的12V、但输出永远不会打开。 我不知道为什么。  我在上一篇文章中审核了这个电路。 不知道发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    您是否将 dVdt 与 OUT 短接? 您没有在您向我展示的之前原理图中将其短接。 您正在对该设计进行仿真、或者为此制造 PCB。 如果您制造了 PCB、能否切断布线。 DVDT 悬空正常、但在启动期间不会对 OUT 短路。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的捕获。 它看起来确实很短。 我会尝试切断布线、  另外、我认为我的 RLIM 也不正确、10k 对于我预期的电流来说太少。 如果我不关心电流限值、可以将其短接吗? 是否会造成任何不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以、如果不使用 IMON 引脚、则可以将其短接至 GND。

    此致、
    Arush